This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:无法读取 UCD3138A 中的任何 DTC 控件寄存器

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081362/ucd3138accevm149-cannot-read-any-of-the-registers-of-dtc-controls-in-ucd3138a

部件号:UCD3138ACCEVM149
“线程”中讨论的其它部件:UCD7138

你好

我使用 UCD3138ACCEVM 控制由我们制造的 LLC 电路。

为使[LLCHBFirmware-1.2]正常工作,我将 功能[void standard_interrupt (void)]的内容清空。

然后我修改了代码,但实际上它可以简单运行。

虽然我想让 DTC 与 UCD7138一起工作,但仍有问题。如下图所示,我无法读取任何 DTC 控件的寄存器,但出现错误。

请告诉我可能的原因吗?

非常感谢。

吴晓峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaofeng,我很确定你只需要找到 #define loop_MUX_length 0x00000070,然后将70更改为90。  此长度用于定义内存调试器可访问的内容,对于循环多路复用器地址空间中添加的 DTC 寄存器,此长度可能没有延长。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,伊恩。 我现在可以按照你的建议看到这些注册!

    也许 TI 应该更新此部件的演示软件。