This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:LED lp5562非常不稳定,有时会打开&有时不会

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081322/lp5562-led-lp5562-is-very-unstable-some-times-turning-on-sometimes-not

部件号:LP5562

您好,

这是 对讨论的继续: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071087/lp5562-cisco-led-lp5562-is-very-unstable-some-times-working-sometimes-not-working

我们按照建议尝试了这项实验。  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835272/lp5562sw-linux-faq-lp5562-how-to-set-loop-count-from-sysfs-on-linux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5562%2525252525252520Linux

事实上,我们不想控制环路。 我们只想打开 LED 并保持亮起。 但这种情况并非总是有效的。 有时 LED 亮起,有时没有亮起。 请帮帮我。

我们所做的实验如下:

将 LED 指示灯呈红色稳定亮起<-表示设备上已亮起

将 LED 指示灯呈红色稳定亮起<--设备上未亮起 <<<<<<<<<  这是 LED 未亮起的故障情况。 我们需要帮助。

将 LED 指示灯呈红色稳定亮起<--表示设备上已亮起

将 LED 指示灯呈红色稳定亮起<--表示 设备上已亮起

代码片段“Turn LED Solid RED”(转向 LED 稳定红色)(Srinivas 在原始 TT 中已提及):

  echo 0 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/run_engine

  echo "RGB">/sys/bus/i2c/devices/0-0032/engler_mux

  echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/select_engine

  睡眠1.

  echo 1>/sys/class/firmware/lp5562/加载

  echo "40FF">/sys/class/firmware/lp5562/数据

  echo 0 >/sys/class/firmware/lp5562/加载

  睡眠1.

  echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/run_engine

谢谢,

维杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维贾伊

    如果您只想打开红色 LED,我想知道为什么要使用发动机模式? 在手动模式下打开 LED 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是我提供的一个例子。但我们将其更改为不同的颜色,固体红色,固体蓝色,固体绿色,蓝色闪烁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维贾伊

    程序应该正常。 在两次实验之间,您采取了哪些措施,如软件重置或硬件重置? 在异常和正常实验期间,您能否帮助捕获 SCL/SDA 波形,以查看数据写入是否正常?