您好,
我们按照建议尝试了这项实验。
事实上,我们不想控制环路。 我们只想打开 LED 并保持亮起。 但这种情况并非总是有效的。 有时 LED 亮起,有时没有亮起。 请帮帮我。
我们所做的实验如下:
将 LED 指示灯呈红色稳定亮起<-表示设备上已亮起
将 LED 指示灯呈红色稳定亮起<--设备上未亮起 <<<<<<<<< 这是 LED 未亮起的故障情况。 我们需要帮助。
将 LED 指示灯呈红色稳定亮起<--表示设备上已亮起
将 LED 指示灯呈红色稳定亮起<--表示 设备上已亮起
代码片段“Turn LED Solid RED”(转向 LED 稳定红色)(Srinivas 在原始 TT 中已提及):
echo 0 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/run_engine
echo "RGB">/sys/bus/i2c/devices/0-0032/engler_mux
echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/select_engine
睡眠1.
echo 1>/sys/class/firmware/lp5562/加载
echo "40FF">/sys/class/firmware/lp5562/数据
echo 0 >/sys/class/firmware/lp5562/加载
睡眠1.
echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/run_engine
谢谢,
维杰