This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560EVM-515:散热性能

Guru**** 2596495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560EVM-515, TPS54560, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081367/tps54560evm-515-thermal-performance

部件号:TPS54560EVM-515
“线程”中讨论的其它部件: TPS54560TPS54560B

亲爱的各位,  

我们希望了解 TPS54560EVM-515在12V 输出/3A 输出和 12V 输出/5A 输出应用中的散热性能。  

请问   TPS54560EVM-515的散热性能结果是否用于设计参考?  谢谢。  

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    在应用条件下的 Webench 中模拟它非常容易,模拟结果包括 IC 接线温度。

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持,Andy。  

    只需与您再次确认 TPS54560B 将具有与 TPS54560相同的模拟结果,正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,插孔,TPS54560B 与 TPS54560具有相同的芯片电路。