This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:电源电压关闭期间的行为

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081017/tps92200-behavior-during-supply-voltage-shutdown

部件号:TPS92200
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

目前,我正在使用 TPS92200EVM 评估 TPS92200D2。  

我的设置如下:  

评估:TPS92200EVM (TPS92200D2)

PSU:5V  

信号发生器:直流波形,Vhigh = 1.8V  

我运行测试以检查输入电源电压关闭期间的电路行为。  
基本上,我关闭了5V PSU,而 DIM 针脚持续接收1.8V 直流电压。  

随着 VIN 电压下降,我确实看到 IOUT 和 VOUT 按预期下降,但 VIN 随后缓慢地再次上升,随后驾驶员再次打开(导致 VOUT 和 IOUT 偏高)。

附件是供参考的两个范围快照。 您有什么想法吗?为什么电压再次飙升?  

CH1 (VIN),CH2 (DIM),CH3 (IOUT),CH4 (VOUT)

CH1 (VIN),CH2 (SW),CH3 (IOUT),CH4 (VOUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电源电流性能如何?

    巴西,

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,  

    我使用的电源是 Koard KA3005P,30V 5A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

    TPS92200具有输入欠压锁定(UVLO)检测功能。 请参阅第6.5节中关于输入电源的内容。 当 VIN 低于3.5V 时,TPS92200将关闭。 然后,如果 VIN 再次上升到3.7V (200mV 滞后)以上,TPS92200将正常工作。

    巴西,

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,  

    故障原因是使用的电源,原始数据是使用 BK Precision 1550 (切换模式 PSU)收集的。 使用 KA3005P (线性)解决了该问题。 在这两种情况下,由于电感器反向电动势,电压都会上升,但在切换模式电源下,这种感应电压要高得多,因此超过了为在 IC 上重新打开而设置的滞后。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

    恭喜! 最好能听到找出根本原因的声音。  

    巴西,

    罗宾