This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:数据表中的方程式(16)&(17)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081513/tps65261-equation-16-17-in-the-datasheet

部件号:TPS65261

大家好,团队

请允许我确认我对(16)和(17)的理解。 我的理解是否正确?

由(16)计算的输出电容是良好瞬态响应的最小值。

由(17)计算的输出电容是 允许输出电压波纹和电感器波纹电流的最小值

你能告诉你为什么需要1/8在(17)中?

此致,

北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    感谢您的帮助。 您对公式(16)和(17)正确无误。

    请让我知道是否还有其他问题。 谢谢!

    巴西卢比

    卢西亚