This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:负电压输出监控故障

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081389/tps54541-negative-voltage-output-monitoring-problem

部件号:TPS54541

您好,

我们已使用 TPS54541 IC 进行+12V 和 -12V 发电。 很正常工作。   

但是,当我们探测12V 稳压器进行电流测量时,IC 输出与接地短路。 (只需按照图连接安培表,然后打开电源。 IC 无输出。)

输入电压为24VDC。

图像 如下图所示。

请告诉我们,为什么会出现此问题?  我们如何解决这个问题?

谢谢,

加内什 C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ganesh,

    电路设计在接地方面存在严重问题:

    C61和 C63搭铁应直接短路。

    您需要在 VIN 引脚和 D15 GND 附近添加0.22uF 50V 陶瓷盖

    首先,您可以尝试使用电池供电的 DMM 测量输出电流,以避免仪表箱接地问题

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈德华

    谢谢。 我会考虑您的建议。  

    此致,

    加内什 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题仍然存在,请上传 PCB 布局...