This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:引脚兼容降压升压替代方案?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081447/tps54240-pin-compatible-buck-boost-alternative

部件号:TPS54240
“线程:TPS54260”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户使用 TPS54240DGQR,但现在他们需要 Vin:7–40 VDC,Vout:11.5 VDC 输出:最小。 0.5安

当我搜索软件包组 HVSSOP (DGQ) 10引脚时,我找不到任何引脚到引脚的替代方案,但您认为是否有其他软件包组可以很好地进行机械配合,以便我可以查看它们是否是 P2P?

请提前感谢

此致

福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    请检查 TPS54260

    B R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    感谢您的反馈,但我们需要在客户将输入范围从低端扩展时进行降压升压

    您认为我们可能有机会在这里提供替代方案吗?

    请提前感谢

    此致

    福尔坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    TPS55065可能是唯一可能的解决方案。

    B R
    安迪