请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS54240 “线程:TPS54260”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户使用 TPS54240DGQR,但现在他们需要 Vin:7–40 VDC,Vout:11.5 VDC 输出:最小。 0.5安
当我搜索软件包组 HVSSOP (DGQ) 10引脚时,我找不到任何引脚到引脚的替代方案,但您认为是否有其他软件包组可以很好地进行机械配合,以便我可以查看它们是否是 P2P?
请提前感谢
此致
福尔坎·塞菲洛格鲁