This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:SVID 总线上安装了多个 TPS53626,因此如何区分地址更改?

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081390/tps53626-there-are-several-tps53626-mounted-on-the-svid-bus-so-how-to-distinguish-the-address-change

部件号:TPS53626

SVID 总线上安装了多个 TPS53626,因此如何区分地址更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小孚

    SVID 地址可以通过套管引脚上的电压来设置。

    或者,如果使用 IF 作为 VCCIO 和 VMCP,则有 SVID 地址的默认设置。 有关详细信息,请参阅数据表。