This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:SPICE 模型问题

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP, TPS7H1101-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081144/tps7h1101a-sp-issues-with-spice-model

部件号:TPS7H1101A-SP
“线程”中讨论的其它部件: TPS7H1101-SP测试

您好,

我能否确认"设计工具"部分中提供的 SPICE 模型是否有效? 我已下载 TPS7H1101A-SP PSPICE 模型并将其导入到 SIMetrix 和 LTSpice 中,但收到以下错误:  

电路:* C:\Users\----- \Desktop\Draft2.asc.

在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vtherh}}|v (b)>{{vtherh}},{{VDD},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))|v(b)>((vtherh),((VDD),((VSS))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vtherh}}|v (b)>{{vtherh}},{{VDD},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))|v(b)>((vtherh),((VDD),((VSS))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vtherh}}&v (b)>{{vtherh}},{{VDD}},{VSS})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh))&v(b)>((vtherh),((VDD),((VVSS ))”
在"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{vtherh}},{{VSS},{{VDD}})}"中使用花括号有问题
错误:在以下位置中未定义符号:“IF ([v](a)((vtherh)),(VSS),(VDD))”
第245行错误:.model nmos01 NMOS vto = 0.5 kpâ = 0.1 lambda =0
*无法识别的参数“kpâ” --已忽略
第65行错误:.model U1:c_u253_c288 c=1 dev=15%
*无法识别的参数“dev”--已忽略
警告:PD = 0小于 W
警告:PS = 0小于 W
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_1)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_2)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_3)
忽略空引脚电流:Ix (U1:en)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_1)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_2)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_3)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_1)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_2)
忽略空针脚电流:IX (U1:VIN_3)
忽略空引脚电流:Ix (U1:en)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_1)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_2)
忽略空引脚电流:iX (U1:VOUT_3)

日期:2022年3月01日02:54:53
总耗时:0.286秒。

标称= 27
温度=27
方法=已修改的陷阱
toitter = 5151
三硝化= 5139
交易点=1888
接受= 1679
拒绝= 209
矩阵尺寸=208
填充物= 176
解算器=正常
螺纹矢量:23.7/12.2[4] 6.5/3.8[4] 8.5/4.1[4] 0.8/1.7[1] 2592/500
矩阵压缩器1:12.07 KB 对象代码大小5.1/3.6/[1.1]
矩阵压缩器2:16.23 KB 对象代码大小1.9/5.2/[1.7]

 我无法将 PSPICE 用于 TI 软件用于此设计,我希望能在 SIMetrix 中实现这一点。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,娜坦,

    这些错误通常会由于 PSpice 和其他模拟器之间的语法差异而弹出。 今天我将了解一下这款车型,并努力解决这些问题。 同时,您能否确认这是您正在使用的型号:

     

    谢谢,

    萨拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 ,莎拉,  

    是的,我专门使用该型号,尽管在没有 A 的情况下运行 TPS7H1101-SP 型号时也出现错误。要使 TPS7H1101A-SP 正常工作,我将不胜感激。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarah,

    只需检查一下您是否有机会为该设备使用与 SIMetrix/LTSpice 兼容的 SPICE 模型? 我是否可以在本周之前获得一个工作模式?  

    我打算在 下周结束前完成并交付预先设计。 我们计划开始 为此   零件配置和测试 EVM。  

    此致,

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好,

    感谢您确认您使用的是哪种型号-我目前正在评估它。

    感谢您告诉我您的时间线。 在我能够确认错误的来源之前,我无法确定修复的时间线是什么样子,但我知道您的日程安排有点紧,在一天结束前将为您提供更新。

    谢谢,

    萨拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好,  

    我相信我已经确定了问题, 并向您发送了一个朋友请求,请您进一步讨论。

    谢谢,

    萨拉