This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:TPS75003RHRG4中确定的输出

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081024/tps75003-determined-outputs-in-tps75003rhrg4

部件号:TPS75003

您好,

我有 具有3个通道的直流/直流转换器 TPS75003RHLRG4。

我有5V 的输入,我希望输出:1V,1.8V,3.3V。

数据表 中提到有一个1V 选项。但引用公式并不正确。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dror,

    电阻器和 VFB 使用什么值?  

    最佳
    艾米莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emily,

    3.3V 输出电阻器的值为:61.9k,36.5k

    1.8V 输出电阻器的值为:61.9k,29.4k

    VFB=1.22伏

    对于1V,我不知道 需要哪些电阻器?

    巴西,

    Dror

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dror,  

    这些值在设置降压电压输出时看起来是准确的。 请确保对于3V3:R5=61.9k,R6=36.5k,对于1V8:R5=29.4k,R61.9k。 您可以使用以下公式设置 LDO 输出电压。 请注意,LDO 的 VFB 与 Bucks 的 VFB 不同(0.507V 与1.22V)。  

    最佳
    艾米莉