This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:在源和输入之间添加50V 齐纳二极管

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081439/tl783-add-50v-zener-diode-between-the-source-and-input

部件号:TL783

大家好,团队

我们的客户希望使用 来自250V 输入电压的 TL783生成88V 至167V @ 75mA 输出电流的输出电压。 由于差分电压超过最大 VI-Vo 125V,他想知道他是否可以在250V 电源和 TL783输入之间放置系列齐纳二极管,以将电压降低50V。 这是否起作用?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

              从理论上讲,它可以起作用,客户可以这样做。 但是,要使其正常工作,客户需要一个50V 齐纳二极管,该二极管可以持续保持3.75W (50V*0.075A)的持续功耗。 LDO 启动时的浪涌电流可能大大高于75mA (可能高达400mA),二极管也需要能够处理此电流(尽管时间很短)。  

               也许更简单的解决方案是使用另一个 TL783 (而不是齐纳二极管)来降低电压。 无论采用哪种方式(二极管或 LDO),我都敦促客户在扩展应用程序之前验证应用程序设置是否符合其所有要求。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特