This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:散热垫的尺寸

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73605, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081243/lm76002-size-of-thermal-pad

部件号:LM76002
“线程”中讨论的其它部件:LM76003,LM73605

您好,Team,

显然,在两个不同的数据表版本中显示了两个不同的散热垫尺寸。 附件 pdf 显示了 RNP0030A,其版本为2.2mm x 4.6mm,实际版本为  

https://www.ti.com/product/LM76002 显示的 RNP0030B 为1.8mm x 4.5mm。

有2种垫尺寸可供选择吗? 如果不是:哪一个是正确的?

如果是,如何区分,请说明?

谢谢,祝好,汉斯

e2e.ti.com/.../_2300_134340_5F00_LM76003_5F00_TI_5F00_2020_2D00_09_2D00_14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的产品工程师交谈,并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您所附的数据表版本似乎有误。

    LM76002/3/5的正确封装是 RNP0030B (较小的 EDAP 为1.8x4.5mm)

    LM73605/06的正确封装是 RNP0030A (更大2.2x4.6mm EDAP)  

    当前的联机数据表似乎是正确的。

    我希望这能有所帮助

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,弗兰克!

    您能否确认所有发运的 LM76002/3集成电路是否都具有 RNP0030B,请执行此操作?  

    此致,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的,所有发运的商品均符合 RNP0030B 标准。

    谢谢