This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:接点温度

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081569/lm2937-junction-temperature

部件号:LM2937
“线程:测试”中讨论的其它部件

各位同事:

您帮助我们(客户和我)理解为什么我们要为不同的封装指定不同的接合温度?

在另一篇文章中,有人说这些设备在所有软件包中都有相同的芯片:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/448445/lm2937-max-tj-for-sot-223/1612491?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM2937%20die#1612491

此致西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西蒙,  

    是的,他们确实有相同的死亡。 从硅的角度看,它们的行为应该是类似的。 但是,当该部件以 SOT 223版本发布时,测试限制似乎不同,因此,数据表被设置为-40到85。 但是,如果您查看绝对最高额定值,您会注意到最高交叉点温度为150且无封装区分。  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔