This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:EN 引脚输入级结构

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081320/tps54240-en-pin-input-stage-structure

部件号:TPS54240
“线程: ABS”中讨论的其它部件

我们遇到了一个客户问题,TPS54240上的 EN 引脚可能偏置大于5V,但进入 EN 引脚的电流非常低。  此问题仅限于首次运行主板,设计将尽快得到纠正。

同时,他们需要了解此错误是否存在故障时问题。

设备的最大 ABS 电压显然是5V,但似乎有一些内部线性稳压器等...这是偏置 EN 阈值比较器和滞后电流源。   

一些(uA)的电流可能通过一些钳位二极管进入 EN 引脚,等等,会导致严重的不高兴吗?  

对精确的 UVLO 调整不感兴趣,只是用于 EN 开/关。

您可以提供的有关此设备输入阶段的任何详细信息都将非常有用。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    初始原型构建的 EN 引脚中的10uA 至20uA 电流应该没有问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超出 V,EN = 5V,该怎么办?  是否有任何设备会损坏或只会向后偏置内部稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    齐纳二极管将打开和/或强制关闭电流源。

    真正的问题是确保限制电流。

    谢谢