This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:Max660 FC 引脚与地面连接

Guru**** 2505555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081275/max660-max660-fc-pin-tied-to-ground

部件号:MAX660

您好,

在 max600上,FC 引脚是否可以与地搭铁? 这会影响切换频率吗?

谢谢,

杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的留言。 将此针脚连接到接地是否有具体原因? 我们不建议将 FC 引脚连接到接地,引脚应保持打开状态或连接到 V+(如数据表所述)。 如果需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,
    EM