This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ766920:从外部信号启动

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081572/bq76920-booting-from-external-signal

部件号:BQ76920

您好,

我们正在使用 BQ766920设计4S 店,并面临设计 BQ 唤醒电路的挑战。 我们正在考虑唤醒电路的多个选项,并访问  了 http://www.ti.com/lit/pdf/slua769

如文档图4所示,任何人都能详细解释电路的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samarth 您好,

    当充电器横跨 Pack 端子时,只要充电器电压至少高于 Q2的 Vgs 阈值,Q2就会打开。 这是因为此时 Pack-未参考 VSS,因此 Q2的源电压变为 Vbat - Vcharger。

    Q2的栅极引用了 VSS,因此当 Vbat - Vcharger (源电压)< Vthreshold,栅极源电压变为0 -(-Vthersshold)=+Vthreshold. 这通过通过 通过 R3和 R4绘制电流来启用 Q1 FET。 因此,放置 D1是为了保护 TS1引脚免受 由于 Pack+电压而造成的过电压。  

    D3/D2根据需要分别保护 Q1/Q2 FET。

    当系统启动时,Pack 将引用 VSS,因此 Q2的 Vgs 将消失,Q2的 FET 将关闭,从而使 TS1恢复到正常电压。

     您所链接的 bq769x0启动交换机替代应用程序报告的第4页和第5页对此进行了解释。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    理解,感谢快速响应!