This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TI.com 上的 PG2.0 PMIC 发布计划

Guru**** 2592450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080618/tps6594-q1-pg2-0-pmics-release-schedule-on-ti-com

部件号:TPS6594-Q1
“线程”中讨论的其它部件:DRA821U

您好,

我的客户使用 PTPS659414F4RWERQ1和 P876441A1RQKRQ1设计和测试了 DRA821U 板。

他们被告知 PMIC 正在从 PG1.0更改为 PG2.0。

PG2.0 PMIC (PTPS6594141BRWERQ1, P876441B1RQKRQ1, PTPS659415RWERQ1)尚未在 TI.com 上提供。

客户何时可以收到与 PG2.0 PMIC 相关的技术文档?

他们必须根据此计划确定 DRA821U 主板的修订计划。

请告诉我们即使在预览状态下也可以交付给客户的最早计划。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    在8月底 RTM 之前,这些设备将无法在 TI.com 上使用。 如果需要样品,我们可以让您与我们的营销团队联系。

    “1515”的用户指南草案目前可供选择客户使用。 TPS6594141B + LP976441B1用户指南将在4月推出草稿。

    此致,

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢你的回复。

    请通过电子邮件(jh.shin@arrow.com)为我的客户提供“1515”用户指南草案?

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH,

    我将离线跟进。