This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:电源缺失,但针脚已连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080875/lp5009-supply-missing-but-pins-connected

部件号:LP5009

您好,

我想问一下,LP5009会发生什么情况,如果缺少3.3V 电源,LED 会与输出引脚连接,它们会由5V 供电? (RGB-驱动器处于非活动状态)。 是否可能损坏?

谢谢,致以诚挚的问候!

ziming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziming,

    如果 VCC 上没有电源,则输出针脚全部关闭。 输出引脚的最大额定值为6V,即使直接连接5V 也是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好  

    感谢您的回答! (笑)