This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3152:LM3152MHE-3.3/NOPB

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD86336Q3D, LM3152, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080565/lm3152-lm3152mhe-3-3-nopb

部件号:LM3152
“线程”中讨论的其它部件:CSD86336Q3DLM25145

您好,  

LM3152MHE-3.3/NOPB 是否与 CSD86336Q3D 兼容?

请告诉我 LM3152MHE-3.3/NOPB 数据表中未提供的控制器的死机时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,双25V FET 应与 LM3152一起正常工作。 米勒高原约为3V,因此 LM3152闸门驱动振幅为6V 是良好的。

    另一种选择是 LM25145,它可以提供更好的性能和更低的成本。 如果您需要进一步帮助,请发送 VIN 范围,VIN 和 Iout。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 LM3152MHE-3.3/NOPB 数据表中未提供的控制器的死机时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3152的使用范围为30-50纳秒。 LM25145为15-20 ns。