This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:HVDC 3kW 降压电路的降压控制器选择

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081409/uc3843-buck-controller-selection-for-hvdc-3kw-buck-circuit

部件号:UC3843

大家好,团队

请为同步整流降压电路推荐合适的控制器,您能否提供参考设计? 谢谢!

A:输入电压:400V~800VDC

B:输出电压:300V 直流

C:输出电流:10A

D:非隔离

E:电源开关:IGBT

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 GP PWM 均可用于 HV 降压拓扑。  您可以查看 TI 参考设计库 中可能符合您要求的示例。 您还可以在 此处搜索单端 GPPWMS ,并查找可配置为 HV 降压转换器的模拟模型。

    此致,

    史蒂夫