This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:LM4040DxI 和 LM4040DxQ 之间的差异

Guru**** 2512085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080837/lm4040-difference-between-lm4040dxi-and-lm4040dxq

部件号:LM4040
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们的客户要求从数据表中得到一些澄清。 你会乐于助人吗?

我只想根据我从数据表中了解到的情况确认 ,LM4040xQ 的工作温度范围为-40°C 至125°C,与  LM4040xI 的工作温度范围相同。  您能否解释为什么它在25°C 规格下显示最小阴极电流的差值? (突出显示如下)。

此外,LM4040DxI 和 LM4040DxQ 具有相同的软件包 SOT23 (DBZ),因此这些设备可以互相替换。 正确吗?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM4040xQ 的指定温度在-40至125C 之间,而 LM4040xI 的指定温度在-40至85C 之间。 因此,某些规范略有不同。 这两个设备是插针到插针的替换。

    希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud,

    感谢您的回复。 但是,我们的客户正在寻求对此进行详细说明,请参阅以下问题:

    在提及第6.12和6.13节时,我可以看到三个方面有变化:
    1.反向击穿电压公差
    2.最小阴极电流
    3,导管电流变化的反向击穿电压变化
    我了解 LM4040xQ 和 LM40DxI 全范围值的变化,但您能否详细说明这些值在25度 C 时的变化情况。
    此外,我想问您是否能传达两个零件的规格是否在-40至85°C 范围内保持不变。
    这些部件是否在物理上相同,并且刚刚通过测试以获得更广泛的温度范围?

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    规格公差的差异是由于用于表征和测试每台设备的温度范围造成的。 希望这能有所帮助。