This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:UCC27201

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27201, UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081281/ucc27201a-ucc27201

部件号:UCC27201A
“线程”中讨论的其它部件:UCC27201,TINA-TI

UCC27201的数据表中有一个典型应用和使用 UCC27201 IC 的示例  

我试图理解 R13和 R14的目的,并考虑 此应用中的电阻值(1K)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这似乎与另一个员额重复。 我对另一个问题做出了回应。 我将继续并结束这一步。

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,

     

    感谢您的评论。

    UCC27201对上升时间和下降时间有多重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leslie,你是否有我可以在 LSPICE 中使用的 SPICE 符号来模拟我的应用程序中的 UCC27201行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred  

    一般而言,我们建议每个驱动器的输入阶段必须由上升或下降时间短的信号驱动,当输入信号由具有快速转换时间的 PWM 控制器或逻辑门提供时,这种情况通常是令人满意的。 随着输入电压变化缓慢,驾驶员的输出可能会以高频率反复切换。 虽然设备提供的100mV 滞后有助于缓解这一问题,但必须小心使用这些缓慢的输入以避免这种情况。 如果您需要限制上升/下降时间以减少系统噪音,则可以添加此 RC 滤波器,并尝试将 RC 常数保持在20 ns 或更小的范围内,如示例所示。 即使您决定不需要 RC 滤波器,我也建议您的主板中仍有这些滤波器的占位符,以防您最终需要它。  

    关于该模型,我们只有 TINA-TI 和 PSPICE 模型。 您可以在 TI.com 的 UCC27201A 产品文件夹 下找到这些文件:https://www.ti.com/product/UCC27201A/

    您将看到产品名称,数据表的一些链接,在下面您将看到一些选项卡。 单击“设计和开发”,然后单击“设计工具和模拟”。 这将显示可用型号列表。  

    此致,  

    莱斯利