This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电压差问题

Guru**** 2532540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081429/bq76940-voltage-difference-issue

部件号:BQ76940
“线程”中讨论的其它部件: BQ78350100A

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

bq76940+bq78350的15串电池组,由于设备组装,需要两组有线电池串联使用。

由于7芯和8芯之间的导线较长,高电流为100A 放电时存在电压差,并且电池放电时间缩短(电压差会导致更快的过放电保护)。 客户希望知道如何解决此问题。

如果检测线路如下图所示连接,它是否工作?   bq76940检测是否会受到影响?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    图像中的配置看起来正常。 如果电池之间存在较大的互连电阻,可能导致 IR 电压降。 这将解释放电过程中的压降结果。 电池之间的连接电阻必须非常低。

    此致,

    马特