This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:IGBT 驱动器 UCC21750-Q1

Guru**** 2383710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081519/ucc21750-q1-igbt-driver-ucc21750-q1

部件号:UCC21750-Q1
“线程”中讨论的其它部件:UCC21750

尊敬的先生:

我使用 UCC21750时,我正面临着2000件的脱漏调整约10%的幅度。但是,如果我们使用较低的等级,一些驾驶员将降下级别,这种情况很好, 但如果使用相同的驱动器,则会  产生较高的降压错误

请支持如何解决此问题。

祝你一切顺利

上一个月的 Gupta

Skype:实时:INFO_1051095

whatsapp:+919313020244

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上一个月,

    您是否认为低饱和度检测阈值超出数据表中指定的范围?

    请分享显示您所描述内容的任何波形信息或数据。

    最佳

    迪米特里