This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:在 LTSpice 中运行 UCC21750时出现问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081426/ucc21750-problems-running-ucc21750-in-ltspice

部件号:UCC21750

您好,

我在使用 LTSpice 方面没有太多经验,所以我有点迷路了。

我已经从 TI 页面下载了仿真模型,我正在尝试对其进行仿真。 当我尝试运行它时,我收到了以下消息:

我不知道该错误是由于针脚连接不良还是其他原因造成的。  

如果您能指导我或提供任何少量的模拟来配合使用,我将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier,

    我们无法为 LTSPICE 提供如此多的支持,因为我们只是为 TI 提供的工具提供官方支持。

    首先,您能否检查您下载的模型文件是否已加密? 您可以通过在记事本中打开模型并检查是否有英文单词或是否所有单词看起来都是随机的方式来执行此操作。 如果只是随机噪声,则您的加密模型将在 LTSPICE 中无法使用

    最佳

    迪米特里