This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:启动时间长且不稳定

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081251/lm3478-long-startup-and-unstable

部件号:LM3478

你好。

我一直在为这款 LM3478设计而挣扎。 我有一个 LiPO 电池(3.7 V 至4.3V),需要将其升至12V,以实现12V 压电蜂鸣器(50mA)。

Webench 已为此配置:VIN = 3.5-4.3V,VOUT = 12V,IOUT 为0.2A。

启动(而不是模拟的4毫秒)可能需要4-5秒的时间。 通过这种设计,我获得的最大电流为75mA 至100mA (取决于 MOSFET 的温度)。
这显然不足以覆盖12V 压电蜂鸣器所需的初始电流。 电压将降至 VIN (arround 4V),MOSFET 将加热。

WebBench:

(无法让 WebBench 具有类似配置->必须扫描它)

海拔:

一些关键组件:

电感器: Würth 744054220 22uH 1.5A
MOSFET:BSC340N08NS3 (80V/23A)
肖特基二极管:Vishay SS14-E3 (VF <= 0.5V)
RSens:Vishay WSL2512R0600FEA (2512 / 1W)

如果助力  器正在工作(手动增加0 - 75mA 之间),则切换频率为约550kHz,因此 RFA 与 BSS138一起工作正常。
如果我将 VBAT 提高到4.5V,我可以拉得更多电流(在故障前高达250mA),但这实际上不是 LiPO 细胞的一个选项。

有什么暗示或提示可能出什么问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    很遗憾听到您在使用 LM3478时遇到问题。 您能否在启动期间提供模拟文件以及 VIN 引脚,SW 引脚,COMP 和 VOUT 的范围图? 我在这里的最初想法是布局可能有点混乱,从控制器到功率级的延迟时间很长。

    此致,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好理查德

    非常感谢您的快速回复。

    自从我开始自定义设计以来,与 Desgin 不同的是100%。 在 Comp Input 中选择三个部分是相同的。
    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=223984CE06EBEEA4

    请求的范围屏幕截图:  

    VIN (引脚8):

    SWPin (DR /引脚6):

    公司(引脚2):

    输出电压(二极管后):

    如果你需要其他东西,请告诉我。

    此致
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:

    我自己解决了问题。 完成了对要求较低 VGS 的类型的 MOSFET 交换。 现在启动非常不可控制,我可以拉至350mA。

    谢谢