This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04T241W:温度和输出逐渐升高

Guru**** 2514995 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH04T241W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081336/pth04t241w-temperature-and-vout-gradually-increase

部件号:PTH04T241W

你好,支持团队

我的客户有以下问题:

当使用 PTH04T241W 时,输入电压=5V,输出电压=0.9V,
发现模块的温度逐渐升高,Vout 也逐渐升高,
但测量中没有短路。 原因是什么?
是否提供了修改后的模块的详细方框图?

客户表示电路是根据以下电路连接的:

非常感谢。

此致,
尤基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuki,

    您能否分享实际原理图和 PCB 布局?  此外,您能否共享他们测量的温度和输出电压数据?  他们在 PCB 上的哪个位置测量电压?

    谢谢,

    克里斯