This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:CSS 设计用于防止浪涌电流大于1.6A

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080675/tps25921a-css-design-to-prevent-inrush-current-larger-than-1-6a

部件号:TPS25921A
“线程: ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队  

我的客户正在使用 TPS25921A 进行5V USB 保护。  

现在,USB 设备正在连接到端口,如果它们打开电源,2~3A 浪涌电流将流经100~200us。  

在这种情况下,FLT 引脚将激活,它是否正确? (因为电流限制最大为1.6A)

如果是这样,客户正在考虑使用 SS pin 来防止涌入电流大于1.6A,但客户无法理解如何选择 CSS。  

您能否帮助建议客户如何选择 CSS 来抑制涌入电流至1.6A 以下?

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    如果设备热关机,则 FLT 将会降低。 如果设备能够在1.6A 电流限制下启动,则 FLT 不会降低。

    但使用 SS 引脚控制浪涌电流总是很好的。

    有关计算 SS 容量的信息,客户可以参考产品文件夹和数据表应用部分的设计计算器(10.2.1.2.4设置输出电压斜坡时间(TSS))。

    客户需要知道负载盖。 负载盖有多少?  

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,  

    谢谢你。 我是否可以向您确认以下事项?  

    数据表中的“9.3.3热插拔和浪涌电流控制”和“10.2.1.2.4设置输出电压斜坡时间(TSS) ”都解释 了浪涌电流计算,  

    客户想知道这两者之间的区别是什么,客户何时应该使用哪一种,您能提供帮助吗?  

    数据表显示如下,但我无法获得。  

    '对于在启动过程中存在负载的系统,电流永远不会超过由 R (Ilim)电阻器为应用设定的过电流限制。 有关在不同负载条件下定义合适的充电时间/充电率,请参阅设置输出电压斜坡时间(TSS)部分。'

    2.客户正在考虑使用 TPS25921A 进行 USB 设备保护,数据表表示此设备可用于“USB 交换机”,此设备是否也可用于 USB 设备(如 USB 内存,鼠标,适配器等)保护?  

    3.连接至用于 USB 设备应用的 TPS25921A 的 CSS 是否有任何建议值? 客户希望将其作为参考。   

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    您可以遵循9.3.3进行理解。 主要是要确保您选择的 CSS 使浪涌电流足够低,以便成功启动。

    我假设在 USB 应用程序中,cout 大约为10uF。 我认为客户可以将 CSS 保持在最低1nF 的水平。

    是的,此设备可用于 USB 设备保护,如内存,鼠标,适配器。

    此致

    库纳尔·戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库纳尔,  

    感谢您为 USB 应用程序提供 CSS 建议,我知道此设备也可用于 USB 设备保护。  

    对于涌入电流计算,我阅读了数据表,但不太理解 9.3.3和 10.2.1.2.4之间的区别,为什么两者 都存在,以及在什么情况下客户应该使用哪一个。

     10.2.1.2.4的重点似乎是限制浪涌电流,因此接线温度不会超过 ABS。存在 Cout 时的最高温度额定值。  9.3.3所说的是 Cout 不存在的情况。 我的理解是否正确?  

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

     10.2.1.2.4的重点似乎是限制浪涌电流,因此接线温度不会超过 ABS。存在 Cout 时的最高温度额定值。  9.3.3所说的是 Cout 不存在的情况。 我的理解是否正确?  

    9.3.3只是告诉我们要使用什么公式来计算特定 CSS 上限的转换率。 10.2.1.2.4是下一步,考虑实际应用。 在这里,我们根据应用中的 cout 计算浪涌电流,查看功耗,并检查我们是否不会有热关闭。  

    此致

    库纳尔·戈尔