This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:有时关机,除非取出电池,否则无法启动。

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074322/bq76940-sometimes-shutdown-and-it-does-not-boot-until-remove-from-batteries

部件号:BQ76940
“线程”中讨论的其它部件: BQ78350BQ76930

大家好,团队

我将 bq76940与12系列电池一起使用,有时会关闭。 我尝试用 TS1启动它,但它没有启动。
于是,我拆除了所有的电池连接器,并再次连接。
之后,它使用 TS1启动。
你能给我一些可能的表弟和建议吗?

此致,
马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    关机的主要原因是基于电压的关机(其中一个电池电压低于阈值),基于时间的关机(如果启用了此功能)或关机命令。 如果意外发生,很可能会发生基于电压的关机。  

    要检查的一件事是确保为您的12S 电池正确配置了 AFE 单元图寄存器。 例如,如果 BQ78350预计有15个单元格,或者一个单元格位于不同的位置,则可能会认为该单元格的电压为0V。  

    我不知道为什么设备在您移除并重新连接单元格后才启动。 切换 TS1引脚时,您能否监控 BQ76940的 REGUT 引脚(这是 BQ78350的 VCC 电源引脚)? 当 BQ76940启动时,它应从0V 变为2.5V。 如果出现此问题,请检查 BQ76940上的所有电源针脚,以查看可能发生的情况。 您的 TS1引脚上是否有一个大电容器,该电容器可能会保持引脚电压过高,从而无法切换?

    此线程可能提供调试的一些线索: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577125/bq76940evm-bq76940-device-is-not-booting-up

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢您每次的快速回答!
    在这三个原因中,我还猜测这一原因可能是基于电压的,但我不知道它为什么会被发现。
    这次我不使用 bq78350,而是使用微型计算机(Renesas RL78/G13)。 它看起来得到了正确的电池电压。
    12S 电池的短连接符合数据表。 其它电路与 EVM 相同,因此 TS1和 B-之间只有4700pF。
    我不使用分流电阻器。 SRP 和 SRN 对印刷电路板短路(并通过100欧姆连接到 B-)。

    一件事是两个12S 装置是串联的。
    我知道这是意外的使用。 信号输出被隔离。
    为了查看 AFE 是否启动,我检查了 REGUT 引脚,它仍然保持低电压。

    如果您想获得其他信息来解决此问题,请告诉我。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    我获得了一些更多信息。
    1)关闭时,TS1 = TS2 = 0V,TS3 = 30V,(BAT = 44V),REGUT = 0V。
    2)重新连接所有 vcells 并启动后,TS1 = 0V,TS2 = 15V,TS3 = 30V,(BAT = 44V), REGUT = 2.5V。 我可以通信。(正常操作)
    3)仅重新连接顶层电池组后,TSX 和 REGUT 的电压与2相同,但无法通信。

    我希望这些都能帮助解决这个问题。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    TS2=0V 的情况非常奇怪,因为 TS2引用的 VC5X 应该大约为15V。 您的主板上是否有一些东西可能会缩短 VC5X 或降低 VC5X? 您是否看到过任何输入电阻器的意外电流?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    我还没有在原理图中找到奇怪的点,但我发现 EVM 和我的 EVM 之间存在一些差异。
    1)我的细胞平衡 PMs S-G 之间没有齐化剂。
    2)二极管和矿用 REGSRC 引脚之间没有滤波电阻器(100欧姆)。
    3) BAT 的过滤器电阻器:[EVM-100ohm] 1K+100ohm,[mine] 100ohm
    这些是有效的吗?

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    我不确定这些差异是否会解释 VC5X 为何为0V。 您可以仔细检查此针脚电压吗?

    关于列出的差异:

    1)开沟器用于在发生大型瞬态时保护减压器免受短路事件的影响。 它不应影响正常情况下的行为。

    2)这可能没问题。 有关 此电路的不同选项,请参阅前十大设计考虑应用文档(www.ti.com/.../slua749a.pdf)的图14。

    3)推荐在 BAT 针脚上使用1k,但我认为这不会解释您所看到的问题。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢您查看列表。
    今天,我检查了电路板的 TS2电压,电压大约为15V。
    这可能是电压表接触故障。 很抱歉让你困惑。
    但是,通过重新连接而关闭和恢复是一个事实。

    我尝试在我的名单上申请1)加入我的一个主板。 现在它还没有关闭。
    我将持续几天的时间来观察它的行为。
    如果结果良好,我将向所有主板申请。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    听得好。 如果您再次看到问题,请告诉我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚光

    这个问题今天再次发生。 (在客户处。)
    我听说他开始为电池组充电时发生了这种情况。

    首先,我想知道基于电压的关机阈值。
    在数据表中,我发现 BAT 引脚处的电压为 Vshut = 3.6V (最大)。
    就这些吗? VCn 引脚是否具有此功能?

    我再次列举了我现在知道的事实。
    -问题发生后,bq76940无法由 TS1启动。
    -在问题发生期间),TS1 = 0V,TS2 = 15V,TS3 = 30V (@BAT = 44V)。
    -重新连接所有 VCn 后,bq76940将由 TS1引导并正常运行。
    -仅重新连接 VCn 的顶级组后,bq76940由 TS1启动,但无法通信。
    -在开始为电池组充电或放电时,问题似乎会出现。

    可以给我一些建议吗?

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚光

    我在数据表中找到了其他信息。

    我在数据表中找到了其他信息。
    我猜它描述了这个问题。
    但我不知道为什么一些中间电压现在下降到 Vshut 以下。
    无论如何,在下面的波尔多输了输卵器之后,还有另一种引导方式吗?
    现在,VCn 的连接器已深入到组件中,很难重新连接。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    出现问题时,您可以测量 CAP1,CAP2,CAP3电压吗? 如果在充电或放电过程中出现问题,如果电源低于 POR,则可能会出现原理图问题。 您能否分享该示意图,我可以查看是否存在任何问题?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢你的回复。
    我无法测量 CAPx 电压,因为我现在没有电池组。

    我分享了我的示意图的一部分。
    请看一下他们并给我一些建议。

    AFE
    符号“细胞平衡”中的示意图如下所示。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    我看不到该示意图有任何重大问题。 我们确实建议 BAT,VC10X 和 VC5X 滤波器上使用1k 电阻器(目前这些电阻为100欧姆)。  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,
    感谢您快速检查!
    我明白了。 我将尝试将这些电阻器更改为1Kohm。 (也可能将 CF 更改为20uF 或40uF。)

    实际上,我尝试在另一个电池组(包括 bq76930)上更换射频和 CF。
    这一组合没有问题,但我可以看到 BAT 和 VC5X 射频和参考电压更大的射频和参考电压更低
    尤其是更大的射频看起来很有效。

    我会在更改后再次通知您。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    电池组已从客户那里恢复。
    因此,我为两个系列组件(12s x2)充电,以监控 BAT-VC10X,VC10X-VC5X 和 VC5X-VSS 之间的电压。
    一段时间后,其中一个电源关闭,但这些电压稳定。
    关机后,我尝试使用 TS1启动它,但它没有启动。

    由于启动条件(重新连接所有 Vcells),似乎是基于电压的关闭,但没有任何组降下到低于3.6V。
    我想,可能是肥皂的残留设置错误。
    这是否有任何优点?

    设置如下所示。
    SYS_CTRL1:0x08 (我不使用 ADC。)
    SYS_CTRL2:0x00 (我不使用 CC 和 CHG/DSG 门。)
    PROTECT1:0x1F (设置为最大值,因为我不使用它们。)
    PROTECT2:0x7F (设置为最大值,因为我不使用它们。)
    PROTECT3:0xF0 (设置为最大值,因为我不使用它们。)
    OV_TRIP:0xFF (由于我不使用它们,所以设置为最大值。)
    uv 里程:0x00 (由于我不使用它们,所以设置为最小值。)
    CC_CFG:未设置(这是新的调整大小器吗?)

    如果调整大小设置阻止关闭,我将很高兴。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    BQ76940不应自动关闭。 BQ78350具有低电压自动关闭功能,但它们不使用 BQ78350。 微控制器是否有可能向 BQ76940发送“关机”命令?  

    即使设备处于关机状态,TS1引脚仍应能够引导设备。 您可以检查 CAP1,CAP2,CAP3,REGSRC 和电池电压的电压吗?

    下面是其他一些出现类似问题的线程。 这些可能有助于找到新的线索:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577125/bq76940evm-bq76940-device-is-not-booting-up

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671585/bq76940-wake-up-issue-in-bq76940-ship-mode

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢你的建议。
    我在充电和放电时监控了 CAP1-3和 REGSRC。
    CAP1-3是稳定的,但我发现 REGSRC 在关机后下降了,保持了0.3V 左右。 (例如12V -> 11.7V。)
    重新连接并启动后,其电压恢复。
    Vcells 看起来也很稳定。

    如您所知,射源随动物至 REGSRC 的门与 VC5X 相连。 这次,VC5X 通过100欧姆连接到 B4。 我猜它的电压可能很低,所以我在原理图中将它更改为“VC6”。
    它看起来比较稳定,但 bq76940在放电几分钟后再次关闭。

    我将 CC_CFG 设置为0x19。 但这似乎对稳定没有任何贡献。

    有了这些信息,请给我一些建议。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    我再次浏览了该示意图,并提出了一些其他建议:

    • 我在 VC15和 BAT 引脚之间看不到二极管。 可能它没有显示在此页面上? 如果丢失,这可能会导致问题。
    • 数据表的最小单元输入电阻值为500。 本示意图使用220欧姆。 我们所有的参考设计都使用1k,因此我建议尝试1k 的电阻值,以防低电阻值在设备中加载。
    • BAT,VC10X 和 VC5X 引脚的电阻器应为1k。 我认为您可能已经更新了这些内容。
    • 可能会尝试将 R104增加到200欧姆,以查看它是否显示任何差异。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢您再次检查我的示意图。
    我在 BAT 和 VC15之间添加了一个二极管,但它似乎不起作用。
    220欧姆电阻器是根据我的经验选择的。 我在其他项目中为他们选择了1Kohm,但细胞会振动。 它看起来稳定,电阻较低。
    我已经将 BAT,VC10X 和 VC5X 的射频转换为1Kohm。
    ——我还没有改变 R104。

    顺便说一下,您是否会告诉我 bq76940再次断电的所有情况?
    我的电池组现在只能通过连接到电力负载(未通电)在几分钟内关闭。

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,  

    停机/发运模式的进入/退出条件在数据表的8.4.2船运模式部分中进行了说明。 正如马特所提到的,零件不应自行关闭。  

    如果您用新 IC 更换 IC,是否能够重新创建此问题?

    马特正在度假,明天将返回,在这个问题上给予最大帮助。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,
    感谢您回答我的问题。

    我不认为 AFE 已损坏,因为所有6个电池组都有相同的问题。

    我发现我的一些信息有误,或者情况可能已发生变化。
    今天,我用我所说的“关机”条件测量了 REGUT 和 REGSRC。 在“停机”后,REGSRC 下降了大约0.3V,但 REGUT 保持了2.5V (这是我之前所说的情况变化)。 而 AFE 保持沉默(无法通信)。
    今天我又发现了一件改变的事。
    我只能通过重新连接底部的虚拟单元组来重置 AFE。

    AFE 是否有这种模式?
    如果有,你会告诉我可能的原因吗?

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    因此,您发送了发货模式指令序列,而 REGUT 保持在2.5V? BQ76930进入发运模式的唯一两种方法是发送数据表“发运模式”部分中描述的命令序列,或者如果其中一个电池组的电压组低于 V_Shut (如果 BAT-VC10X,VC10X-VC5X 或 VC5X-VSS 低于3.6V)。  

    请参阅以下数据表中的注释:

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢您在假期结束后立即回复!

    今天,情况又发生了变化。
    我将两个并行电气负载的接地线绑在一起,用于放电,并将电源用于充电(但未接地)。
    然后我可以在不关闭的情况下为两个系列电池组充电和放电。

    所以问题可能是由于商业电源发出噪音,但这是可能的吗?
    即使是现在,我也可以让他们“关机”,方法是重复连接并断开电力负荷和电池组。
    但现在“关机”的频率非常低。

    我想让电池组在瞬态噪音下变得更强。 为此,我是否应该更改 vcells 的筛选条件?

    我附上了我的示意图的剩余部分,仅供参考。
    组件中的每个电路板通过隔离的 RS-485与接线盒中的电路板通信。 接地线之前,当我将电力负载连接到电池组时,通信混乱,然后他们“关机”。

    schem_of_comm

    此致,
    马科托·泰罗本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,太本-桑,

    我仍在尝试了解设备是否真正处于发货模式。 REGUT 引脚是否为0V? 如果设备确实处于发货模式,则 REGUT 将降至0V。

    如果 REGUT 仍为2.5V,则设备未处于发运模式,AFE 仍应能够通信。 您无法与 AFE 通信的问题是吗? 如果是,您是否使用低侧 FET 来保护?  出现此问题时,您是否已在电平转换器 IC 上检查了 VREG5? 您是否尝试在 SCL 上发送9个时钟以恢复通信?

    此致,

    马特