This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:3千瓦降压电路的降压控制器选择

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081044/lm5116-buck-controller-selection-for-a-3kw-buck-circuit

部件号:LM5116

大家好,团队

请为同步整流降压电路推荐合适的控制器,您能否提供参考设计? 谢谢!

A:输入电压:400V~800VDC

B:输出电压:300V 直流

C:输出电流:10A

D:非隔离

E:电源开关:IGBT

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    也许您可以考虑使用 UC384X 系列。 这是一个很好的选择,可以实现功率转换。 但它无法实现 同步校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    LM5116能提供同步控制?是否有其他建议的同步整流控制器? 此外, 您能否提供类似的参考设计示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LM5116不属于 HVC 产品系列。 您可以开始新的主题并提问。 对于参考设计,您可以使用此链接来判断是否存在类似的参考设计。

    www.ti.com/.../index.html