This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:接通电源后立即出现高压侧短路

Guru**** 2585075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080309/tps62902-immediate-high-side-short-upon-power-up

部件号:TPS62902
“线程:测试”中讨论的其它部件

更新:结果是装配错误(电感器旋转90度)

我利用 Webench 设计了一个简单的具有以下参数的 DC/DC 电路:

uin:3V0至7V5

输出:2V8 (200mA)

我们设计了实际电路并制造了原型。

在测试过程中,我们遇到了两个样本的灾难性故障:一旦输入电压上升到3或4伏以上,VIN 就会永久地与 SW 引脚短路(我在对 IC 进行脱焊后测量这些引脚,以此来确认短路)。 由于我们的监管机构供应非常有限,预计明年将有下一次发货,因此我们停止了所有测试,直到问题得到解决。 这种短路发生在实验室工作台输出电流限值设置为5mA 的情况下。

为什么简单的烟雾测试如此壮观,是否有任何建议? 我将附上实际示意图中的图像:

组件:

IC300: TPS62902RPJR

电感器 L300:Würth 74438336010

也许您可以帮助澄清发生了什么错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,玛丽亚斯,

    示意图对我来说很好。 启动期间您的负载电流是多少? 200毫安? 0A? 所有主板是否都因 VIN 对 SW 短路而损坏? 还是仅仅2? 启动期间是否有 Vin 和 SW 的波形? 您是否在启动期间看到输入电压下降,因为3V 只是 Vin UVLO。 2.8V/200mA 时,输入电源电流限制5mA 太小。 请更改为1A 电流限制并再次测试。 如果可能,请向我们发送 PCB 布局。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    1)启动时应该没有负载,因为我在测试前拆除了两个齐纳二极管 N300和 N301右侧的0欧姆电阻器。 因此,电脑控制器的输出被卸载。

    2)测试前,VIN 和 SW 之间没有短路。 我可以肯定这一点,因为当我在一开始应用2V 时,基本上没有电流,并且电脑控制器的输出为0V (这是预期的行为)。 当我越过约3V 时,短路就会出现。 输出电压等于输入电压,高于4.3V 齐纳二极管激活并夹紧输出电压(我的实验室电源电流限制被启动)。  

    3)由于第一块主板出现故障,我认为这可能是 ESD 问题或其它未知错误。 但第二个主板也以同样的方式失败了,我停止了测试。 我只有20块板,我们无法销毁超过4块板。 所以,我总共只测试了两块主板,两块主板的故障都是一样的。

    我对其中一个损坏的调节器进行了解焊,并在 VIN 和 SW 之间测量了约0.3欧姆。

    4)我可以用示波器连接第三块主板,然后将其接通电源以捕获其损坏情况。 也许这将有助于识别问题。 我会在完成后联系我们

    5)我附上了布局的图像。 它显示了 L1层。 第2层和第3层填充了 GND,而在第4层上仅是一些测试点(与第1层上看到的 vias 连接):

    此致,

    马里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用第三个原型执行了测量,并通过将输入电压保持在3V,未能破坏调节器。 电脑控制器的电流大约为17.5 mA。 我只打开一秒钟以避免永久损坏。 输出电压大约为0.75 V,这看起来像二极管电压。 但是,我没有幸运地解除了该电路的所有外部二极管(包括齐纳二极管)的焊接:

    噪音的原因是与示波器的接地连接低于标准值,因此不会产生显著影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽 乌斯,你好!

    我们的团队将很快回复您!

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,玛丽亚斯,

    我看不到这种设计有明显的问题。 当电流限制达到时,我会检查输入电源的行为。 在启动过程中,变频器电流需求将会高得多,电源如何对电流限制做出反应可能会导致问题。  

    为了节省另一个 IC,您可以测试固定电阻器(可能为100欧姆)的输入电源线,并在输入电压增加时测量电源和电流。 当达到电流限制时,可能会出现一些电压峰值。  或者,   您可以尝试在增加 VIN 的同时保持 EN 低位。 然后,上 EN HIGH (加注盖子并超过 UVLO 后)。 您还可以尝试更换电流限制较高的电源,以查看是否启动了设计。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢每个人的支持和建议。 我在逐件分解整个电路后最终发现了错误:

    这只是一个装配错误:电感器在所有板上旋转了90度

    由于其直流电阻为0.03欧姆,因此很难找到电阻。

    很抱歉耽误您的时间并出现这种明显的错误。 我们必须与我们的 EMS 合作伙伴进行认真的交谈。

    此致,玛丽乌斯