This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45-Q1:800W 功率级设计的有源夹具?

Guru**** 2520700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081025/ucc28c45-q1-active-clamp-for-800w-power-level-design

部件号:UCC28C45-Q1

您好,

我刚才怀疑是否可以在800W 至1KW 应用中使用主动夹持拓扑?

所有文献都指出,主动夹具前移可使用高达500W 的功率。

让我们在论坛上讨论一下如果我们在800W 和1KW 应用中使用主动夹紧前移功能会产生什么后果(利弊)。

规格:

1,VIN = 36V 至120V

2.Vout = 13.5V

3.pout = 400瓦,800瓦,1千瓦

4.隔离=是

希望能进行内容丰富的讨论。

谢谢和问候

尼特什·莫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    回扫式和正向转换器只能在部分切换时间内传输能量。 如果您想在高功率应用中使用它,磁力的大小将会很大。