This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562207:区别是什么?#39

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562207, TPS562207S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081328/tps562207-what-s-the-difference

部件号:TPS562207

您好,

我的客户正面临关于 TPS562207的长提前期问题。
相反,他们可以获得 TPS562207S。

目前,他们的设计是否可以  TPS562207S 取代 TPS562207 ,而无需修改,也不会带来风险?
如果有任何不同,请告诉我。

此致

中山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS562207S 具有更多反馈参考电压,1.5%。 TPS562207为2%。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好  
    感谢您的快速回复。
    从 TI Web 的比较表看,黄色部分似乎不同,但您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请按照数据表操作。 最小输出电压均为0.8伏。

    舒艾