This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606,不带 NTC,也不带 D/D-检测

Guru**** 2381530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080970/bq25606-bq25606-without-ntc-and-without-d-d--detection

部件号:BQ25606

您好,

  1. 我们希望在没有热敏电阻的情况下使用 BQ25606,我们可以这样做吗?
  2. 我们想禁用 D+/D-检测,我们该如何操作?

谢谢大家,此致,

阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alfred,  

    1)是的,设备可以在没有热敏电阻的情况下运行。 您只需拆下 NTC,就可以使用 RT1和 RT2使用分压器电路。 调整 RT1和 RT2的尺寸,使在 TS 上观察到的电压在 REGN 引脚电压的45.7%和66.8%之间。 (V_REGN,通常为5V) 如果 TS 处的电压超出上述范围,设备将根据热/冷电池保护而不是正常充电条件运行。

    2)没有禁用 D+/D-检测的方法,但如果您将 D+/D-引脚保持浮动,IC 将检测未知适配器,然后由 Ilim 引脚将输入电流限制设置为500mA 至3.2A 之间的任何所需电流。  

    此致,

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Garrett! 这肯定解决了我的问题。 但是,我忘了问您是否也可以推荐用于 VBUS 的适当二极管? 我们在数据表中没有看到有关此问题的任何建议详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alfred,  

    该器件能够在输入端没有二极管的情况下工作,但如果您选择使用其中一个,则链接在此处的 IC EVM 用户指南: slubl3a - bq25606 EVM 用户指南 建议使用 PVS13VS1UR,115 by NXP Semiconductor 进行瞬态电压抑制。

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。

    最佳

    阿尔弗雷德