This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:[LP2985-33DBVR]有关 Iout 最大值和过流保护操作的查询

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081175/lp2985-lp2985-33dbvr-inquiries-about-iout_max-and-overcurrent-protection-operation

部件号:LP2985

您好,TI 支持团队

请确认以下问题。

请咨询,因为数据表中未列出。

限制电流是多少?

2.过流保护如何工作?

3.我使用的是 LP2985-33DBVR,Iout = 150mA。 这是否可能是一个问题?

4.数据表上显示了连续输出电流=150mA。 关于问题3,LP2985产品可能会出现什么问题?

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,全

             该器件具有设计为零件的电流限制保护,通常等于400mA (在数据表中作为短路电流规格提供)。 当前限制似乎具有“砖墙”类型特征。 该设备的额定输出电流为150mA,只要其接线温度不超过125ºC Ω,该设备就应正常工作。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特