This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25175:BQ25175和 BQ2510X

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25175, BQ25180, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081039/bq25175-bq25175-and-bq2510x

部件号:BQ25175
“线程”中讨论的其它部件: BQ25180BQ25170

大家好,团队

以下是客户可能需要您帮助的问题表:

蓝牙小型系统充电电流约为75 mA。 客户希望确认 BQ25175和 BQ2510X 中的哪一项是主要推荐材料。

他们还想知道 BQ25175是否可以用于4.2 V 的电池充电

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    对于75mA 充电电流和4.2V 蓄电池电压,客户可以考虑 BQ25170或 BQ25180。 BQ25175的蓄电池调节电压为4.35V。  

    谢谢你。