This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:气体测量问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081287/bq78350-r1-gas-gauging-questions

部件号:BQ78350-R1
“线程: GPCCEDV”中讨论的其它部件

您好,

我一直在使用 BQ78350-R1芯片来安装 BMS 系统。 我对气体测量功能有一些疑问。  

 

根据 TI 芯片与电池组的初始连接数据表,初始 SOC 根据 OCV 计算进行估算,从该点开始,它将根据充电/放电周期了解全部和剩余容量。  

通常,芯片需要多少个周期以及以何种速率来了解其全部剩余容量。  确保 TI 芯片提供的 SOC 估计值准确的最佳方法是什么?  

 

此外,我们还根据针对 GPC 的 CEDV 数据收集,对电池组进行了温度补偿完全放电(以高和低速度为3个温度)。 这 种方法如何在微调估计 SOC 方面发挥作用,它是否与现有的已学数据进行比较。  

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,

    只要放电符合技术参考手册(第9.1.6节)中所述的合格放电要求,则在一个周期后会更新整个充电容量。 SOC 估算(在 OCV 的初始估算之后)基于库仑计数(跟踪进出蓄电池的电流)。 随着时间的推移,电池的容量会随着电池的老化而变化,因此偶尔更新电池容量非常重要。 当达到 EDV2电压并进行合格放电时,容量会更新。 补偿(来自3温度/2放电率数据的参数)用于根据蓄电池的负载和温度计算 EDV2。 GPCCEDV 工具应该发送了7个参数,这些参数应该加载到仪表数据闪存中。 如果没有这种补偿,容量学习将不会那么准确,特别是在负载和温度变化较大的应用中。

    如果您以前没有看过此视频 ,此视频可能会有所帮助:https://training.ti.com/battery-gauging-fundamentals 

    此致,

    马特