您好,支持团队,
这是 FAE Dave,下面是我的客户提出的问题,我需要您的帮助。 谢谢!
电流为3A 时,电流无法充电,此时最大电流为2A。
详细问题如下:
根据数据表,是否只有 DCP 模式才能使用3A 充电?
D+和 D-为空,未连接到 USB 端口。 源检测现已禁用,3A 是否能够在此情况下充电?
下图是数据表及其寄存器设置。

以下是额外信息:
它们使用支持5V/2A,5V/4.5A,.4.5V/5A 输出的华为 P20充电器。
当它们将 REG01更改为0x10时,它可以使用2.5A 充电。
如果使用直流电源适配器,并且电压调整为6V,则可以使用3A 充电。
感谢您的帮助,期待您的回复。
此致,
戴夫