This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895的充电问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081072/bq25895-charging-issue-with-bq25895

部件号:BQ25895

您好,支持团队,

这是 FAE Dave,下面是我的客户提出的问题,我需要您的帮助。 谢谢!

电流为3A 时,电流无法充电,此时最大电流为2A。

详细问题如下:

根据数据表,是否只有 DCP 模式才能使用3A 充电?

D+和 D-为空,未连接到 USB 端口。 源检测现已禁用,3A 是否能够在此情况下充电?

下图是数据表及其寄存器设置。

 

以下是额外信息:

它们使用支持5V/2A,5V/4.5A,.4.5V/5A 输出的华为 P20充电器。

当它们将 REG01更改为0x10时,它可以使用2.5A 充电。

如果使用直流电源适配器,并且电压调整为6V,则可以使用3A 充电。

感谢您的帮助,期待您的回复。

此致,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dave,  

    D+/D-检测用于设置输入电流限制,该值与 BQ25895上的充电器电流设置值不同。  当 D+/D-由于检测到未知适配器而与地线连接时,充电器将默认为500mA。 当引脚连接在一起并浮动时,它将默认为1.5A。 要将输入限值提高到1.5A 以上,您需要通过 I2C 写入所需的电流限值,并确保 Ilim 引脚设置正确或禁用。 允许的最大输入电流为3.25A。  

    然后,在 I2C REG04上设置的 ICHG 用于设置充电电流。 默认值为2A。 通过 I2C 写入,将 ICHG 调整为所需的3A。

    此线程对于断开的 D/D-引脚( e2e.ti.com/.../bq25895-input-current-limit-setting-by-d-d-)的参考也可能很有帮助

    此致,

    加勒特