This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:轮询 GPI 引脚的状态

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080972/ucd90320u-poll-the-status-of-the-gpi-pins

部件号:UCD90320U

您好,  

您能否检查我对持续轮询 GPI PIN 状态的理解程度?

这样做的正确方法是使用 MFR_STATUS(F3h)命令,如果 GPI 引脚为0,则每个 GPI 故障位为1?  

谢谢你,  
德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否,客户必须使用 GPIO 选择(0xFA)和 GPIO 配置(0xFB)命令来读取 GPI 状态

    编写命令0xFA 以选择目标 GPI 引脚并读取0xFB 以获取状态

    请参阅第10.40和10.41节。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubw7 

    此致

    宜和