This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:ISO5451浇口驱动器可用作1ED020I12-F2的一对一替代产品

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080666/iso5451-iso5451-gate-driver-can-be-used-as-one-to-one-replacement-for-1ed020i12-f2

部件号:ISO5451

我正在使用栅极驱动 器1ED020I12-F2 Infineon make,IGBT 是  FP35R12KT4

我想用 ISO5451替换1ED020I12-F2,但问题 如下。

操作 ISO5451所需的最小电压为最小15 V,未提及典型或额定电压  

 IGBT  FP35R12KT4的绝对最大 Vgs  为+\- 20V。

建议 使用 ISO5451 而不  是1ED020I12-F2一对一。

运行1ED020I12-F2所需的最小电压为13 V,而我当前设计的 SMPS 输出为15 V。

请找到所附的相同屏幕截图。

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="179988" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1080666/iso5451 - iso5451 - gate-driver-can-be use-use-be-use-der-1-替换-for-1ed020i12-f2]操作所需的最小电压 [未提及典型值为 ISO51],也未提及最低电压为额定电压为标称电压[ISO5415]

    我们以与 Infineon 零件相同的方式对 UVLO 进行了猜测。

    这位于数据表的第9页。

    在 UVLO (典型)之前,该部件的工作电压将降至12伏,这与 Infineon 部件几乎完全相同,所以我真的不理解这一问题吗?

    不希望在12V 以下范围内操作 IGBT,这是一种保护/安全机制,在冷启动和电源断电/故障期间非常有用。

    [引用 userid="179988" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1080666/iso5451 -iso5451 -gate-driver-can-can-be use-use-use-de-All-in-One 替换-for-1ed020i12-f2]是否建议 使用 ISO02051    - EED5412[而不是1 - 1。]

    是的。 关键区别在于我们的零件具有较高的下拉电流额定值,这是一件好事。 因此,您可能需要稍微更换栅极电阻器,以实现完全相同的接通/关闭特性,但这在任何两个零件之间都是如此。

    [引用 userid="179988" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1080666/iso5451 -iso5451 -gate-driver-can-can-be use-use-de-use-All-in-One 替换-for-1ed020i12-f2]操作所需的最小电压为1EDF/213[报价为当前输出电压],符合 SMF2]。

    完美 切换到 ISO5451完全不会影响您的隔离电源设计,该设计可用于两个部件。

    如果还有其他问题,请告诉我,否则请标记为“已解决”。

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,如果您还有其他问题,请告诉我们。