This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50EVM-561无法检测 bqstudio 接口上的剩余电池电量

Guru**** 2585285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080708/bq40z50-r1-the-bq40z50evm-561-cannot-detect-the-remaining-battery-power-on-the-bqstudio-interface

部件号:BQ40Z50-R1
线程中讨论的其它部件:BQSTUDIOEV2400BQ40Z50EVM-561

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户希望在调试期间通过呼叫寄存器读取电池容量和剩余容量,但无法读取。 他们检查了外部连接,这没有问题。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    他们使用的是定制 PCB 还是 EVM 板? 他们使用的是 EV2400还是自己的 MCU? 对于通信调试,如果我们有已知良好的组件的基线与(如将 bqStudio 与 EV2400配合使用)进行比较,通常最容易进行。如果这不起作用,则我们知道它可能与硬件有关。

    此外,在更新电池 ID 并完成学习周期之前,电池容量将无法正确报告。  

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢你的帮助。

    [引用 userid="410823" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1080708/bq40z50-R1-the -bq40z50evm-561-无法检测-剩余电池-电源-基于 bqstudio 接口/4000456,他们是否使用了 PCB 板[或]

    他们正在使用  bq40z50EVM-561,通过 SMBus 与 PC 通信。

    Chem ID 和第一个学习周期已配置,但仍无电池显示。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    您能否进一步定义他们遇到的问题? 这是否是一个通信问题,或者他们正在成功读取的测量参数是否不正确? 如果他们完成了学习周期并更新了 CHem ID,那么计量表通信似乎正常。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒