This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:是否可以使用10uf Cout?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081209/lm2936-is-it-okay-to-use-10uf-cout

部件号:LM2936

大家好,团队

我们的客户正在使用 我们的电压调节器 LM2936来生成3.3V 输出,但他们只使用10uF 陶瓷盖,而不是数据表中推荐的22uf 用于 Cout。

客户称在整个温度范围内都没有稳定性问题,动态负载电流响应非常出色且稳定。  他们还 测试了负载步进响应以确保稳定性,结果稳定。

此外,客户怀疑使用10uF CAP 而不是推荐的22uF 可能会降低相位和增益利润率,但监管机构仍将处于稳定的地区。 你可以确认吗?  

 您能否确认客户是否可以在输入为14V 时使用 Cout =10uF? 他们假设需要22uF 才能在 Vin HIGH => 40V 下保持稳定。

希望您能提供帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

               对于3.3V 输出电压版本,我们建议至少提供22uF 的输出电容,以确保设备之间的稳定性。 一旦设备处于稳压状态,环路增益的频率响应(因此稳定性)通常不会随输入电压的值而变化。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特