This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:无电源时 Vout 和 GND 之间的电阻较小。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081124/tps56221-small-resistance-between-vout-and-gnd-without-power

部件号:TPS56221

您好,

TPS56221 EVM 在不通电的情况下是否可以测量输出和接地之间的电阻?

我的客户组装好了主板。  在提供 input_power 之前,他测量了 Vout 和 GND 之间的电阻,以确认正确组装,但他的主板上的电阻值为5欧姆。   他想知道即使电路板组装不成问题,也可能存在较小的电阻。

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈特里-桑,

    我不确定 Vout 至 GND 测量的可靠性。   

    Vout 至 GND 上有反馈电阻器,这不是问题。

     但是,电感器连接到 SW 节点,该节点是高端 MOSFET 的漏极。   

    MOSFET 在开关到 VIN 上有一个二极管(反平行)。    

    如果 VIN 处于打开状态且未连接到任何部件,则 Vout 至 GND 测量值有效,您应测量反馈电阻值。  

    测量 VIN 至 GND 的阻抗,如果 VIN 至 GND 的电阻为~5欧姆,则 Vout 至 GND 的阻抗最有可能为~5欧姆。

    我已在 EVM 上确认。   

    无 VIN 连接  Vout 至 GND 是反馈电阻值。