This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:是 BQ24618,适合为 LiFePO4电池化学充电

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081082/bq24600-is-bq24618-suitable-to-charge-lifepo4-battery-chemistry

部件号:bq24600
“线程”中讨论的其它部件:bq24620BQ24630

您好,

我有一位客户正在考虑使用 BQ24600RVAT 对 LiFePO4电池化学进行充电。 我已经检查了数据表,他们只提到锂离子/锂聚合物电池,是否建议对  其他电池使用 BQ24600RVAT?

非常感谢!

此致,

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ernest:

    根据客户的需求,我建议使用 BQ24620或 BQ24630,因为它们专门用于锂磷酸盐和 LiFePO4化学制品。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。