This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:放大器问题错误

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080313/uc3525a-error-amplifier-question

部件号:UC3525A

如果 V+(P15)= 30V,则 N.I.Input(P2)=30V,  且 P1和 p 9之间有20k 欧姆电阻器。 因此,INV.Input(P1)能否获得30V ~?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰,

    这些条件 不在建议的工作条件范围内: +VIN (引脚15)= 30V,NI 输入(引脚2) = 30V,从 COMP (引脚9)到 INV 输入(引脚1)的20k。

    但是,查看数据表中的图8,我看到 COMP 针脚上有一个5.8V 的夹子。  因此,INV 输入无法达到30V,因为它取决于 COMP 电压。

    来自 COMP 引脚的最大电压显示在 EC 表中

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我可以理解,最大 inv 输入将受到5.8V 钳位电压的限制。 但是 ,下面还有其他问题:  

    1.通过添加外围电路来增加 inv 输入是否有良好的解决方案?

    2.是否有解决方案可使 输入阈值在零占空比下达到零伏?

    最棒的

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    1.通过添加外围电路来增加 inv 输入是否有良好的解决方案?

    我认为这样做没有任何好处。  误差信号放大器应通过其输出平衡其自身的输入(即闭合回路)。  我认为,将(-)引脚向外强行将会破坏误差范围的控制/调节能力。

    2.是否有解决方案可使 输入阈值在零占空比下达到零伏?

    PWM 比较器的输入阈值为0%占空比的0.9VTYP,最大占空比的3.3VTYP。  这些阈 值必须 在误差信号放大 器的输出最小/最大输出电压范围内:低电平为0.5Vmax,高电平为3.8Vmin。  因此,您不想更改这些阈值。  原因是放大器无法达到0伏。

    此致,

    埃里克