This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:PGOOD 引脚最大电流额定值?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080243/tps53319-pgood-pin-maximum-current-rating

部件号:TPS53319
“线程:TPS53318”中讨论的其它部件

您好,

请问 TPS53318/9的 PGOOD 引脚的额定电流是多少?

使用1Kohm 进行外部上拉是否正常?

谢谢,致以诚挚的问候,

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用1千欧,使上拉电压源保持在6.5伏以下

    PGOOD 是一种开路漏极 MOSFET,可接地。   FET 电阻通常介于30至60欧姆之间,额定电压为6.5V。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 大卫。

    祝你度过美好的一天!