This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61225:TLV61225

Guru**** 2811615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080900/tlv61225-tlv61225

部件号:TLV61225

我在产品中使用的是 TLV61225,以产生123类锂电池(3伏)的3.3伏电压。 大多数情况下,电流约为100微安,使用10秒时,电流消耗约10至100 mA。

 

我发现了两种不同的情况。

  1. 案例1:该装置工作了几周或几天,TLV61225突然停止工作,并处于大约300 mA 的恒定电流正在流动负载的状态

 

  1. 案例2:当使用新电池或电源电压为3.00伏时,TLV612225将突然停止生成输出,并消耗大约1 mA 的恒定电流。

当我使用较低的输入电压2.80时,产品工作正常。

 

我使用这种类型的电路(我使用 Murata 线圈 LQH3NPH4R7MMEL)e2e.ti.com/.../Request-for-support-TLV61255.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安非,

    如果负载电流约为300mA,设备将达到开关电流限制。 最大输出电流约为160mA,电压将下降(但不会停止开关)。 请检查两个问题案例的负载电流吗? 如果负载电流小于160mA,您是否可以提供输入电压,输出电压,开关电 感 器电流(或负载电流)波形以供进一步检查和分析? 谢谢。

    此致,